This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:使能

Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039226/lp2985-enable

器件型号:LP2985

大家好、

这里的原始线程中、我看到 LP2985A 不支持使能。  

“启用”是指‘开/关’操作吗? 如果 是、从数据表中可以看出、我认为 LP2986A 可以支持 Enable。 请帮您解决问题。 非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    看起来您发布了同一个主题的2个、我将关闭这个、因为我在另一个帖子中回答了您。

    "是的、开/关意味着启用、看起来数据复制到网站上的方式不正确。 数据表将更可靠地表示部件实际功能。 我会让团队知道如何更改它。"

    此致、

    John