This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在 SIMetrix 中导入和仿真时出错

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038745/ucc28180-errors-on-importing-and-simulating-in-simetrix

器件型号:UCC28180

尊敬的 Sirs:

 

我想这是一个旧问题、但我在 TI 论坛中看到了几个链接、这些链接解决了同一个问题、我找不到一个直接的解决方案。

我使用 SiMetrix v8.40b 来仿真 UCC28180D PFC (根据 WEBENCH 设计)。

已经导入了模型、没有太多麻烦、但正如您在下面的打印屏幕中看到的、PSpice 脚本有一些问题。  

由于模型是加密的、因此没有太多事情要做、您能帮我解决吗?

否则、至少可以使用未加密模型来按块进行仿真?

感谢你能抽出时间。