This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614EVM-021:通过 USB2ANY + BQAutoEval GUI 1.0.4无连接

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ75614EVM-021, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038886/bq75614evm-021-no-connection-via-usb2any-bqautoeval-gui-1-0-4

器件型号:BQ75614EVM-021
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们购买了 BQ75614EVM-021评估板和 USB2ANY 适配器、用于评估 BQ75614电池监控器 IC、以便用于 BMS 产品。

我安装了 BQAutoEval GUI 1.0.4以连接到评估板。 遗憾的是、该工具在连接 USB2ANY 适配器时出现错误。

该工具建议将我的 USB2ANY 适配器从版本2.8.2.0更新到版本3.1.14、但固件更新未解决问题。

错误文本:不支持 system-info-file 中名为"customuart"的接口。 请删除此条目并重试。"

这个问题是否有任何解决方案? 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过卸载 GUI Composer 运行时并再次使用运行时重新安装 BQAutoEval GUI 来解决该错误。

    显然、我的计算机上已经安装了较旧版本的运行时、BQAutoEval GUI 设置未安装正确的版本。 问题已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    很高兴您能使用它、并感谢您的跟进!