This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS65086401 BUCK2规格

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039345/tps650864-tps65086401-buck2-specifications

器件型号:TPS650864

您好!

我正在查看 BUCK2控制器的规格:

我的 FPGA 器件是 Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU3CG、VCCINT = 0.85V (0.825 ~ 0.876V)

  1. 在数据表中、它指出输出<1V、Iout=10mA 时的直流+纹波将为-30/+40mV。 该直流+纹波如何随 Iout 变化? 通常、VCCINT 的电流将远高于10mA。
  2. 直流精度为-40 ~ 85摄氏度、在10 ~ 40摄氏度的更典型环境温度范围内精度是否会更好? 是否有任何参考数据或图来显示它?
  3. 所述的0~1%负载调节适用于0.85V?  
  4. 是否有任何其他可能的因素/条件可提高或保持+/-2%范围内的精度。

请提供建议,因为 TPS65086401符合 ZU3CG 标准,因此这对于我们的设计而言对于满足 O. 85V VCCINT 严格的 Ztarget 和 IR 压降要求至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用适当的电感和电容以及遵循此检查清单中的设计指南 将优化此器件的性能。

    https://www.ti.com/lit/zip/slva734

     此外、从历史上看、这些器件一起使用非常成功。

    如果要在数据表中的指定情况之外使用此器件、您可以期望获得与数据表中所描述的情况相似的性能

    谢谢、

    Daniel W