This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:使用 USB2ANY SDK 将 USB2ANY UART 设置为1Mbps

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038688/bq79600evm-set-usb2any-uart-at-1mbps-with-usb2any-sdk

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我想编写一个脚本、使用 BQ79600EVM 轮询电池电压。 数据表要求我使用1Mbps、但 USB2ANY SDK (2.8) API 中没有此类波特率。

此数据速率是否存在隐藏模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们使用 EVM 为 GUI 开发了定制固件以实现1Mbps、欢迎您使用产品文件夹蓝色框中的按钮请求访问该固件。

    此致、

    泰勒