This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:欠压切断问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038857/bq77915-under-voltage-cutoff-issue

器件型号:BQ77915

大家好、我们已经在生产基于 BQ7791501的 BMS、并且面临着欠压截止/阈值的主要问题、数据表中提到的是2800mV、但实际上我们在不同的电路板上获得了不同的 UV 截止值、我们测试了100多个电路板、但遇到了相同的问题。

早在研发时、一切都很好、所有的切断都很好、紫外线截止频率约为2770、2780、2800mV、但现在我们也得到了2850、2880和高达2940mV。

我们使用的是汽车级器件。

我们想知道哪个部件会影响欠压截止。

我们为什么要在2940mV 时获得紫外线截止值?

我们仅使用推荐的电路、请帮助诊断问题并尽快提供解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    您能描述一下如何测试紫外线截止频率吗? 您能否验证您的所有器件都是 BQ7791501? Auto grad Parts 是什么意思?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有器件都是相同的 BQ7791501。 我们使用的是5A 负载(直流电子负载)。

    汽车级部件是指汽车部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    BQ77915没有汽车级版本。 TI 汽车器件的器件名称中将包含-Q1。 不过,我认为这与这个问题无关。

    您能更详细地描述您的测试吗? 例如、您是否在所有电池输入端强制使用相同的电压、您是否强制将一个电池输入端置于低电平、或者您是否连接了电池并正在与负载放电? 如果是后者、您如何测量每个电池上的电压?

    此致、

    Matt