大家好、我们已经在生产基于 BQ7791501的 BMS、并且面临着欠压截止/阈值的主要问题、数据表中提到的是2800mV、但实际上我们在不同的电路板上获得了不同的 UV 截止值、我们测试了100多个电路板、但遇到了相同的问题。
早在研发时、一切都很好、所有的切断都很好、紫外线截止频率约为2770、2780、2800mV、但现在我们也得到了2850、2880和高达2940mV。
我们使用的是汽车级器件。
我们想知道哪个部件会影响欠压截止。
我们为什么要在2940mV 时获得紫外线截止值?
我们仅使用推荐的电路、请帮助诊断问题并尽快提供解决方案。
此致