This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887EVM:BQ25887 EVM TS 引脚

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038744/bq25887evm-bq25887-evm-ts-pin

器件型号:BQ25887EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25887

您好!  

我叫 Babu。 在温度感测方面、我们在 EVM 模块中有 TS 引脚。 在数据表中、您提到了"温度窗口"。 您能告诉我温度窗口的具体含义是什么吗?

关于103AT-2热敏电阻的连接,我们必须将一端连接到 J5 (2)的 TS,另一端连接到 J5 (1),我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、  

    温度窗口是器件的工作温度范围。 您可以在 BQ25887数据表的第8.3.7.4节中阅读有关此温度窗口的用途和用途的更多信息。 对于 EVM、已实施了一个示例热敏电阻分压器电路、以了解充电器在各种 TS 电压下的行为。 如前所述、您可以将热敏电阻连接到 J5结的两端、但需要断开 JP7。  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到 过、但没有您提到的第8.3.7.4节。 您能给我提供详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    抱歉、我指的是数据表中的第8.3.4.5节。 部分介绍了各种温度范围下的充电器行为、以及如何根据热敏电阻的电阻值计算 TS 上分压器电路的电阻值。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、但在该部分中、您提供了两个图和一个方程式、我很难找到 VT1和 VT5。 您能告诉我 VT1和 VT5的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    此链接 也可能有助于澄清问题。

    VT1是 TS 引脚在 T1处的预期电压(根据 JEITA 准则、T1应约为0C)、VT5是 TS 引脚在 T5处的预期电压(该电压应为60C)。 这些电压以 REGN 的百分比表示、因为这是用于偏置 TS 电路的电压。 VT1通常为73.25%(0.7325)、VT5通常为34.375% (0.34375)。 VT1-VT5可在数据表的电气特性部分(7.5)中找到。

    此致、

    Juan Ospina