This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:使用非隔离式直流适配器电源的限制

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037908/tps23753a-limitation-of-using-a-non-isolated-dc-adapter-supply

器件型号:TPS23753A

根据数据表、IEEE 以太网标准要求适配器电源与接地隔离。 对于 ORing 方案2、适配器需要承受1500Vac 电压。

如果我们要在内部使用由同一电源供电的2个器件之间的以太网连接、是否仍需要将该电源与接地隔离? 电缆长度是否存在限制? 我想我们必须小心、不要在直流电源和以太网电缆之间跨越较大的表面。

这种设置对于工业应用是常见的还是不常见的? 感谢您分享您的经验。

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、  

    您能否确认我的理解、以便您需要一个 PSE 为同一设计中的两个 TPS23753A 供电-这两个 RJ45端口还是一个?  方框图可能会有所帮助?

    对于适配器隔离、我认为实际适配器需要1500Vac。 查看我们的 EVM 和参考设计、我们只需为方案2设计提供一个连接器、一些 EMI 滤波和一个阻断二极管。 从我的角度来看、 您可以购买符合1500Vac 要求的适配器并将其插入、或者、如果您正在进行设计、这在某种程度上超出了 PoE 应用。  

    在工业应用中使用适配器非常常见、我们通常会看到48V 适配器。  

    对于电缆长度、以太网电缆必须为100米才能兼容、因为我们将检测特征和压降基于100m 电缆的阻抗。 我不确定适配器是否具有指定的长度。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    请在下面找到设置的方框图:

    橙色电路板不提供 PSE 功能。 我们不是在中间放置一个喷油器、而是使用24V 电源。

    电缆长度是否存在限制? 我想我们必须小心、不要在直流电源和以太网电缆之间跨越较大的表面。 否则、可能会引起电压差异、从而导致通信问题。

    这种设置对于工业应用是常见的还是不常见的? 感谢您分享您的经验。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    那么、此设计中是否有 PoE? 如果电路板(无 PSE)不提供 PoE 功能、PoE 选项来自哪里?

    您是否通过以太网电缆发送24V 电压?

    通常、对于 PoE、IEEE 802.3。 标准值为100m。 如果您要进行非标准测试、那么需要考虑的重要因素是电缆上的压降。 随着电缆长度的增加、阻抗也会增加。 因此、电缆上的压降可能会变得更大。 这是该标准具有特定电缆长度的部分原因 、因此 PSE 的输出电压可转换为 PD 输入电压的特定已知范围。  

    接下来的另一件事是电缆中增加的功率损耗。 PoE PSE 具有功率限制、因此对于 TPS23753A 设计、它会将 PSE 端口的功率限制为15W。 我不确定您的电源是否也会如此、但我知道随着电缆长度的增加、电缆中会有更多的功率损耗。  

    最后、如果您要进行24V 适配器输入、则需要宽输入电压设计、或者需要将电压提升至48V。 我有一些13W 宽输入电压设计、我可以在私人信使中分享。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    具有 TPS23753A 的电路板可提供 PoE 或单独的直流电源。 对于上述应用、需要使用2根电缆(1根以太网电缆、1根直流电源)。 我这边的主要问题是,如果我们需要解决沟通问题,在这种情况下。 是否推荐用于工业应用。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、  


    是的、建议在工业应用中使用方案2的 PoE 和适配器。 我不擅长数据传输、但功率和数据应该是独立的。 如果使用 PoE 或适配器、我没有听说过数据损坏的问题。  

    我在私人信使中发送了5V/13W 宽输入电压设计供您查看、因为24V 适配器输入需要宽输入电压。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师