This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723与 TPS65987兼容

Guru**** 2539180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, TPS65987D, BQ25703A, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039008/bq25723-bq25723-compatibility-with-tps65987

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ25703TPS65987DBQ25703ABQ25710

BQ25723是否可与符合以下架构的 PD USB_C TPS65987D 搭配使用(BQ25723替代 BQ25703)?

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请参阅下面的比较表:



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    感谢您的回答、

    上面的2个比较是完全不同的、没有将 BQ25703A 与 BQ25723进行比较您是否有任何其他说明 BQ25703A 与 BQ25723之间兼容性的文档或用例?

    谢谢、

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    上面的2个比较没有直接比较这两个比较、但您应该能够从它们中提取所需的信息。 例如、如果您知道 BQ25703A/BQ25710之间的差异和 BQ25710/BQ25723之间的差异、那么您就知道 BQ25703A/BQ25723之间的差异。

    它们是引脚对引脚兼容的。 BQ25723是一款更新的器件、可支持更高的充电电流。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”