This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:启动行为

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034893/tps61060-startup-behavior

器件型号:TPS61060

您好的支持团队。

我的客户遇到电阻负载的启动问题。

它们的使用条件如下。

Rs=2.1 Ω  

Rload = 50 Ω(电阻负载)

VIN=3.3V

ILEed = H 电平(连接至 VIN)

目前、开关操作在启动时未启动。

他们在下面有一些问题。

(1)启动时的操作是否正确、并有以下理解?
1、Vin 是稳定输入
2、EN 从 L 过渡到 H
3、Q1关断、Q2导通、直到输出电压= Vin-0.3V、并且输出电容器在没有开关操作的情况下以100mA 的预充电电流充电。
4、当输出电压达到 Vin-0.3V 时、开关操作开始。

(2) SW 在输出电压<Vin-0.3V, is it correct? 条件下不启动

(3)对于电阻负载、在上述条件下应如何设置电阻值? 可以给我一些建议吗?

(4)您能否向我提供有关输入电压为3.6V 时预充电电流的最小值的信息?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队。

    你有更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo,我们的团队将在本周内重放您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    是的、您的理解是正确的。  当 VIN 为3.6V 时、预充电电流通常为95mA。 然后、器件开始以较低的电流限值进行开关、持续约40uS、然后器件以全电流限值运行。

    TPS61060用于何种应用?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin - San

    应用是医疗设备。

    但很抱歉,我不知道有关它的更多详细信息。

    您能回答以下问题吗?

    (2) SW 在输出电压<Vin-0.3V, is it correct? 条件下不启动

    (3)对于电阻负载、在上述条件下应如何设置电阻值? 可以给我一些建议吗?

    (4)您能否向我提供有关输入电压为3.6V 时预充电电流的最小值的信息?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队。

    你有更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2)是的。

    3) 3)很抱歉、我们没有针对 电阻负载的建议。

    4) 95mA。

    Robin