您好的支持团队。
我的客户遇到电阻负载的启动问题。
它们的使用条件如下。
Rs=2.1 Ω
Rload = 50 Ω(电阻负载)
VIN=3.3V
ILEed = H 电平(连接至 VIN)
目前、开关操作在启动时未启动。
他们在下面有一些问题。
(1)启动时的操作是否正确、并有以下理解?
1、Vin 是稳定输入
2、EN 从 L 过渡到 H
3、Q1关断、Q2导通、直到输出电压= Vin-0.3V、并且输出电容器在没有开关操作的情况下以100mA 的预充电电流充电。
4、当输出电压达到 Vin-0.3V 时、开关操作开始。
(2) SW 在输出电压<Vin-0.3V, is it correct? 条件下不启动
(3)对于电阻负载、在上述条件下应如何设置电阻值? 可以给我一些建议吗?
(4)您能否向我提供有关输入电压为3.6V 时预充电电流的最小值的信息?
此致、
千兆