请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好!
由于某种原因、我的 BQ27426电量监测计在充电终止时不提供100% SOC。 根据我在论坛和《技术参考指南》上阅读的内容、电量监测计通过使用锥形电压、锥形电压和 V AT 充电项来确定充电状态是否为100%。 我使用的是标称容量为3350mAh 的4.2V 锂离子电池。 我的锂离子电池充电器在~75mA 时停止充电。
我将我的锥形电压设置为4100mV、充电电压项的 V 设置为4160mV、将我的锥形电压率设置为310。 对参数进行编程后、我还会在开始充电之前执行软复位。
我已阅读、锥形率应根据以下条件设置:锥形率= 10 *容量/(1.1 *充电器终止电流)
容量是基于设计容量还是可用容量?
假设它是设计容量、这会将我置于:(10 * 3350)/(1.1 * 75)=~406
我已经使用锥率进行了调整、将其设置为低至310、但充电停止时仍无法获得100% SOC。
可以帮帮我吗? 我已附上一份最新的收费日志。
谢谢!