This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:当 CTRL 引脚100%占空比时、LED 不会驱动至最大亮度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035210/tps61160a-leds-not-driven-to-max-brightness-when-ctrl-pin-100-duty-cycle

器件型号:TPS61160A

你(们)好。  

我正在尝试为我的 TFT LCD 显示屏供电、其额定亮度为500cd/m2。 唯一的问题是屏幕明显不如应有的明亮、这让我认为稳压器和反馈环路有问题。  

屏幕数据表: https://www.farnell.com/datasheets/3164295.pdf
背光数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61161.pdf?ts=1631153302041&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

目前、我使用5 Ω 反馈电阻器通过 LED 实现40mA、因为 IOUT 的恒定电流公式为 FB 电压/感应电阻器= 0.2/5 = 40mA。 目前、在反馈电阻器上、我使用万用表测量17mV。 我的屏幕的 LED 配置似乎是6p2s。 目前,我在 rsense 上测量的电压为17mV,这似乎太低了。 该器件由 VIN 上的5V 电压供电、CTRL 为@Ω 逻辑3V3。  

TPS61160A 上用于模拟调光的控制引脚(CTRL)通过 Raspberry Pi 上的 GPIO 上拉电阻上拉至3V3 (因此它应该是@ 100%占空比)。 我在这里(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/89365/tps61160-tps61161-tps61165-pwm-dimming-frequency-range)读出 PWM 引脚的频率应仅为5kHz 至100kHz、否则背光可能无法正确启动。 但是、数据表特别提到:"当 CTRL 引脚持续处于高电平时、FB 电压通常被调节至200mV。 但是、CTRL 引脚允许 PWM 信号降低该调节电压"。 这两项声明似乎相互矛盾。 我假设持续高电平信号的频率为0。 与非 A 型号不同、TPS61160A 无法通过单线制接口进行控制、如您所知、因此无法进入 EasyScale 模式。  

我已附加原理图图片以及与我使用的另一个屏幕的比较图片。 布局。 我知道开关节点路径应尽可能短、因此我已尽力遵循布局指南、但可能有人会注意到一些问题。 也许屏幕没有那么明亮? 该电路的主要部件包括:

22uH 电感器:VLCF4020T-220MR56

二极管:MBR0540T1G

原理图: https://imgur.com/vBM9lJp

布局: https://imgur.com/jy9TwvC

屏幕问题: https://imgur.com/VcTQCgT

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo,我们的团队将在本周内重放您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复、很高兴看到有人会对此进行调查。
    我刚刚得到了示波器、因此我将很快调查、看看我是否能够识别问题。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bnejamin、

    是否可以增加串联的 LED 数量并重试?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    很抱歉、您的意思是什么? TPS61160A 能否不驱动12个 LED? (6 x 2个并联 LED)

    我在上面的 OP 中意识到、当它应该是6s2p (6个串联的 LED、2个并联的 LED)时、我已经写入了6p2s、总共12个 LED。 很抱歉。 请查看屏幕数据表以了解正确的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为这是中国中秋节、所以专家将在周三之后回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有人有机会看一下这个问题?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bnejamin、

    您是否进行了 ABA 测试、以确保这种现象是意外的? 此外、您还可以提供电感器电流和 SW 节点波形以进行分析。 谢谢!

    Robin