This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:SPICE 模型

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035393/tps62902-spice-model

器件型号:TPS62902
主题中讨论的其他器件: TPS62903

您好、E2E、

我们是否有适用于 TPS62902的 SPICE 模型?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    您可以使用 TPS62903 PSPICE 模型。  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    以下是 TPA62903的链接:

    https://www.ti.com/product/TPS62903#design-development

    它们之间的唯一区别是电流能力。 3A 与2A。  

    谢谢!  

    Tahatr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    回收利用在此、我只想告诉您、我们将在一个月的时间范围内发布 TPS62902的 PSPICE 和 SIMPLIS 模型。  

    但正如我刚才所说,902和903之间的唯一区别是电流能力,所以现在可以使用903。  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

    非常感谢您提供的信息。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    不用客气!

    我将继续并结束此操作、如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    Tahar