This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:PGOOD 进入延迟、请参阅

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038740/tps548d22-delay-for-pgood-going-in-consult

器件型号:TPS548D22

大家好、

客户正在查询 PGOOD 进入延迟的最小值和最大值。 我们仅提供 D/S 中的典型值 请在这里帮助我们。 谢谢

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我相信您的数据表可能略显过时。 以下是当前版本的表格:

    没有最大或最小规格的原因是电源正常状态的加电延迟在内部受到很好的控制、并且与1.024ms 相比偏差不大。 当输出达到规定值时、内部延迟为1.024ms、此时电源正常 MOSFET 关闭、PGOOD 电压可能被拉高。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢你的帮助。 那么、您估计的该电源正常延迟的典型偏差范围是±5%? 客户需要此信息来进行最坏情况评估。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    鉴于这是一个典型规格并经过生产测试、我要说+/-5%是一个典型范围。 我将看到我是否有任何可用数据、但如果客户能够容忍+/-5%、我认为这应该是足够的。

    此致、

    Alec Biesterfeld