This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:使用双极电源时钳位引脚连接

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039192/ucc5350-q1-clamp-pin-connetion-when-using-bipolar-power

器件型号:UCC5350-Q1

尊敬的。 TI 工程师

VCC2使用15V、VEE2为-5V。

是否应将钳位引脚连接到 FET 的栅极? 或者我是否需要连接到 VE2?

连接到 GATE 或 VEE2时有何差异?

此致、

金哲勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaehon、

    请按照数据表的图32所示连接器件。  

    此致、

    Don