This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:使能电压阈值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037831/tps25200-enable-voltage-threshold

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS22916

您好!

我在一个设计中使用 TPS25200、目前采用了一种有点笨拙的布置、其中负载开关打开、转而对 TPS25200的使能施加3.6V 的电压。 本质上、负载开关被用作一个慢速电平转换器。 工作正常、但我发现负载开关(TPS22916)存在多个严重故障。 不确定这是在芯片生产中还是在 PCB 制造商处出现组装问题。

之所以包含负载开关、是因为 TPS25200数据表指定的最大阈值电压为1.9V、而 MCU 的 I/O 电压为1.8V。 因此、根据数据表信息、1V8时的 I/O 不保证打开 TPS25200。 由于我现在有充分的理由想要摆脱负载开关、是否有更多有关阈值电压如何变化的详细信息、例如温度和输入电压? 我宁愿取下负载开关并在电路板上执行一个 MOD、以便将 I/O 从 MCU 直接连接到 TPS25200 EN 输入。

在工作台上测试的一个小样本上、我看到它在1.2V 左右开启、在0.9V 左右关闭。 这些数字看起来不错、如果可重复、则很明显、直接使用1V8 I/O 线路是合适的。 是否有数据显示是否合适?

输入电压来自电池(3.5-3.7V)、温度范围为-10至+40°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我建议按照数据表进行操作。 很抱歉、但无法帮助处理变体数据。 但我们确实在数据表的实际变化中添加了防护带。 因此,如果您看到的电压大约为1.2V,我认为它 不应 与之有太大的差异。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。 通过进一步的测试、在我使用器件的条件下使用1V8 I/O 来控制此引脚似乎非常安全、因此现在我将继续这样做。

    很高兴关闭线程。

    戈登。