This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:查看变压器设计的方法

Guru**** 2780505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038183/webench-power-designer-the-way-to-view-transformer-design

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:PMP22764

下面是 Webench 变压器基准的屏幕截图。

※左上角:24V 输入电压、左下角:AUX、右角:隔离式56V 输出电压、它基于 PMP22764的隔离型反激式转换器。

https://www.tij.co.jp/tool/jp/PMP22764

请让我确认以下两点以了解变压器信息;

・例如,"NS1 to NP=4.563"是否等于"NS1:NP=1:4.563",对吗?

・请告诉我 左上、左下和右的变压器引脚名称。

我没有判断哪一个是 NS1、NS2和 NP。

我想 NP 意味着二次侧输出的匝数比、我感到奇怪、因为通常 NP=初级侧。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    请您分享您的 Webench 设计吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的回复、

    我附加了共享 Webench 设计、请参见下文;

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=AFFC2A5AC76210E7

    ※我现在就发送了共享设计的电子邮件请求、但我可以在上面的 URL 上共享。

    因此、请忽略电子邮件请求。  

    此致

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    感谢您分享设计。 在检查变压器值时、NP 是初级绕组、NS1是次级绕组、NS2是辅助电源的绕组。

    我将要求更新变压器图以反映这一点。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的回复、

    我了解 NP、NS1和 NS2的位置。

    我期待您的更新。   

    此致、

    Satoshi