This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:TPS62827的替代 IC

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038061/tps62827-replacement-ic-for-tps62827

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件: TLV62585

您好!

这是一个真正的新学生、可能会问一个天真的问题。  我希望构建一个原理图、它使用 TPS62827 IC。  我希望将所有 器件焊接到 PCB 上、尽管电阻器和电容器符合我的焊接能力、但我非常确信 VSON 封装中的 TPS62827 6引脚的焊接对我来说几乎是不可能的。  是否有任何其他 TI IC 可执行与 TPS62827相同或相似的功能、但采用更大且更便于手工焊接的封装?

希望有人能给 我提供建议、或者至少让我直接回答我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    您看过这篇技术文章吗?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/qfn-soldering-tips-and-tricks

    要获得更友好的封装、您可以查看 TLV62585 DRL 封装。 这对您来说更容易焊接。

    TLV62585仅为3A、目前我们没有支持3A 以上的扩展引线封装。

    请告诉我能否为您提供进一步的帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dorian、

    这当然看起来是一个合适的替代方案、也许 对于我的技能来说、更适合焊接。  我一定会查看您发送的有关焊接的链接、希望我能够学习如何管理这些小型 IC 组件、再次感谢您。

    我将仔细查看 IC 的数据表、但乍一看、它似乎应该在我的设计中有相当多的插槽、而不会对使用 TL62827 IC 的原理图进行更改。

    我已经简要了解了 TLV62585的供货情况、它似乎在 Mouser 等地正在进行订购、但在他们期望 TI 在线订单系统交货之前、他们会感到有些沮丧、这也是如此。  我可能会找到有库存的人、因为我在这个阶段只有5个人、我可能很幸运、但似乎他们现在离了几个月。

     

    在电流方面、电流有望永远不会超过1安培、因此 tlv62585的3安培电流很好。

     

    此致

    LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    当然、没问题。

    如果您有任何疑问或意见、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有任何其他问题或意见、请在下面回复以重新打开该主题。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian