This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:是否可以在引脚 REF 和阴极之间放置二极管? 紧急!

Guru**** 2504385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038901/tl431li-is-it-aviliabile-for-placing-a-diode-between-pin-ref-and-cathode-urgent

器件型号:TL431LI
主题中讨论的其他器件:TL431

各位专家、您好!

如下图所示、我的客户希望通过  在引脚 REF 和引脚阴极之间放置一个二极管来重新获得稳定的电压。

TL431右侧是电源输入、当然、电阻与电源输入进行串行连接、但图中未显示。 我的问题是、如果调光泄漏电流大于0.4uA (请参阅 Iref 至 D1)、电路是否会正常工作?  以及如何选择合适的 D1?  

顺便说一下、D1用于防止来自输出的反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、  

    我不相信原理图中的电流设置会起作用。  D2将防止电流流入 REF 引脚。  TL431LI 需要一定的电流(0.2uA)才能运行。  根据您描述的内容、VM4的电源是否正确? 放置 D1将阻止 TL431运行、因为流入阴极的最小电流需要为1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我可能不会很清楚地描述它。 电源位于 TL431左侧、因此您可以忽略上图中的 D1、VM4是电压表。  如果调零点泄漏电流大于0.4uA (请参阅 Iref 至 D2)、电路是否会正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    D2的二极管泄漏不是"受控"电流、可能会随温度和电压的变化而变化。  不受控制的电流可能会导致 TL431按预期工作。  D1二极管是否有原因?  该引脚消耗的电流非常小(典型值0.2uA)。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您在上一个问题中提到了 D2? 我对 D2也有同样的困惑。 我的客户希望使用 D2来降低 IREF、以降低功率损耗。但我认为如果用10k 或其他尺寸的电阻替换 D2、将会有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户希望使用 TL431LI 调节串联超级电容器。 客户不希望 TL431LI 在 超级电容器放电时消耗过多的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordan、

    二极管不起作用。  它需要电流来运行稳压器。  此外、REF 引脚仅需200-400nA。  电阻器不会限制电流、因为引脚需要电流。  最好将 REF 短接至阴极节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    从上述解释中可以看出、连接阴极和 REF 之间的电阻或短路是否意味着 REF 引脚始终需要200-400nA 的电流? 如果 我在阴极和 REF 之间放置一个电阻、您能否对电阻进行自旋?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordan、

    是的、对于 TL431LI、REF 引脚始终需要200-400nA 的电流。  对于2-4uA 的 TL431、它甚至更高。  只在阴极和 REF 之间添加电阻器不会产生任何作用。  如下图所示设置稳压器(图21)会在 VKA 处产生更高的稳压电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的大力支持。

    此致、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordan、

    没问题! 很高兴能提供帮助!