This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:位置绝佳

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039068/tl431-fab-location

器件型号:TL431

大家好、

我 的客户要求我们确认制造地点。
TL431AIDR 和 TL431BIDRG4之间的制造位置是否存在差异?
如果这两种产品是在不同的 FABS 中生产的、该位置是什么?

我的理解是 A 级和 B 级只是测试中筛选出的差异。 如果 TL431是由多个 FABS 生产的、我想知道当 FABS 到达我的客户时是否可能存在不同的 FABS。

提前感谢。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    由于 TI 关于我们产品制造地点的保密政策、我不确定我是否可以回答您的问题。  让我四处询问并回复您。

    据我了解、TL431的不同等级是由于带隙的内部修整、而不是在测试时筛查的差异。  

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的快速回复。

    我了解如何在等级上有所不同。

    我想知道是否可以使用多个 FABS 进行制造。

    谢谢、此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    它们来自相同的晶圆制造厂、两种型号都具有不同的掩模组。