This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620-33-EP:热阻和最高结温

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038318/tps3620-33-ep-thermal-resistance-and-max-junction-temperature

器件型号:TPS3620-33-EP

您好!  

 器件型号 TPS3620-33DGKRG4的热阻和最高结温是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 T = 125C 时的额定功率为93.98mW。  高于 Ta=25C 的降额因子为3.76mW/C  因此、125C 环境温度下的最大结温为125C +(93.98mW)/(3.76mW/C)= 25C + 125C = 150C。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?