This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:振荡器频率低于推荐条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037424/lm5170-q1-oscillator-frequency-lower-than-the-recommended-conditions

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5176

大家好、

我的客户正在使用 LM5170-Q1设计充电站

在数据表中、建议的最小振荡器频率为50kHz。

他们希望尝试30kHz 的低频、以获得250W 降压转换器的约99%的最大占空比。

我们要检查将振荡器频率降至30kHz 是否存在任何问题或副作用

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的参与。

    一般而言、我们不建议出现超出 DS 规格的情况。 在这种情况下、我是否可以知道它们的工作条件(输入/输出电压)?

    99%的占空比可能已经超出了 LM5170的最小/最大 LV/HV 端口电压额定值。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YinSong

    非常感谢您的反馈

    双向直流/直流高压48.5V (最小值)至 LV 48V (最大值)的最坏情况。

    TI 是否有其他关于此双向直流/直流转换器的建议?

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供信息。 我将向我们的工程师咨询频率并告知您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yinsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.对于频率,我们只能保证客户的最低50kHz。 他们仍然可以尝试30kHz、但它可能起作用、但这要视他们的决定而定、我们无法保证性能。

    根据其最大电压、它们还可以考虑降压/升压控制器 LM5176。

    3.另一个解决方法是使用两个阶段:首先将48.5V 升压/降压至某个中间电压、然后降压/升压回到48V、以便将占空比保持在合理的范围内。

    谢谢、

    银城