This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010512DB:不同电容器值的启动电流

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038918/dcp010512db-start-up-current-for-different-capacitor-values

器件型号:DCP010512DB

您好!  

我在 电路板上使用 DCP010512DBP-U 为一些放大器操作加电。 在 Im 修订这个项目时、我已经针对不同的电容值测量了输入电流。 我将分享我的结果:

为了测量电流、我使用了1.33Ohm 电阻器。

在所有图像中、黄色是电流信号、蓝色是输入电压。

1 -这是第一个电容值:

  

有时、在一些导通和关通之后、这是我得到的信号:

2 -因此、由于这些值与数据表建议的值不同、我尝试以下操作:

 

3 -最后、我们将其稍微靠近数据表:

第3个测试结果与数据表中的电容有点相同、因此我没有预料到。

我得到的结果是否与该器件的预期运行一致? 为什么我在第三个电路上得到这个长瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为了确认您正在测量输入电流浪涌、因为有一些问题会达到输入电源电流限制?

    请注意、该器件没有软启动功能、因此该器件将尝试尽可能快地进行调节、以便您可以使用更大的输出电容器获得更高的峰值输入电流。

    除了输入电压和输入电流之外、最好还查看最后一个波形、其中还记录了输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不关心电源电流限制、这种快速瞬变不是问题。 我采取这些措施是为了检查 电容值之间的差异并选择最佳电容值、因为像 最后一个电容那样的瞬态不是我所期望的。

    我将尝试获取该测量值。 我是否应该在电容器较低的情况下获得较低的峰值输入? 这种长瞬态是否也是预期的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表中的图7-3可以突出显示典型的启动性能。

    您在哪里测量输入电流? 和直流/直流转换器之间的区别? 我希望看到开关输入电流波形。 这看起来是直流电。

    电容器值越低、峰值浪涌电流就越小。