This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:器件锁定且成功!#39;t 允许重新供电5-7分钟

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038674/tps65217-part-locks-up-and-won-t-allow-re-power-for-5-7-minutes

器件型号:TPS65217

我之前在几乎完全相同的配置中使用过该部件、几乎完全是从 BBB 复制的。

似乎发生的情况是、我让我的系统完全启动、然后将其关闭、器件进入某种类型的故障5-7分钟、然后我才能通过按钮重新启动。

我可以发现的唯一一个处于此状态的外部指示是旁路引脚通常应约为2.25V、几乎弹出到电池电压。 当该信号下降时、我可以再次启动系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的联系。 TPS65217 PMIC 系列具有多个对应于不同 EEPROM 引脚的可订购器件型号。 请分享以下信息:

    • 完整的可订购器件型号
    • 加电后、您是否更改了任何默认 EEPROM 设置?
    • 您可以分享原理图吗?
    • 您如何为 PMIC 供电? 它可由 USB、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    完整的可订购器件型号为 TPS65217CRSLR。

    据我所知、任何可更改的 EEPROM 设置(如果有)都将从 BBB Linux 内核继承。 到目前为止,软件人员说他们没有改变任何东西。 我并不完全相信,除非我完全加载操作系统,否则问题似乎不会发生。 如果您知道任何可能导致5至10分钟锁定的 EEPROM 配置、请告诉我。 在锁定情况下、我看到旁路引脚跳转到电池电压。

    锂离子电池或交流电源似乎出现问题、但我认为仅考虑电池情况更容易。 我正在使用电源模拟电池、但也可以使用电池运行。

    我可以与 TI 共享原理图、但必须获得许可和/或摘录才能与公众共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的一个新方面是、如果我启动它并等待5-7分钟、然后关闭它、它可以立即重新启动。 之后、我在上电后将其关闭、这又回到了要求我等待5-7分钟的时间。 在这种情况下、波形很有趣、因为我有一个 DIP 开关、可以在其中手动控制 PWR_EN。 正是在我将这个电平切换为低电平之后、旁路引脚弹出到电池电压。 如果我已经等了5-7分钟、它将弹出至 VBAT ~500ms、然后又回到2.25、并从此处缓慢衰减。 然后我可以立即重新启动。 如果我不等待它位于 VBAT 的时间5-7分钟。

    我注意到、如果我在 TS 引脚上连接了10k 电阻器、则似乎不会出现问题。 而数据表似乎仅引用此引脚、而仅决定是充电、不运行。 我会毫不犹豫地宣布问题已解决、直到我再对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您提供调试状态的更新! 建议将温度检测引脚(TS)连接到 NTC 热敏电阻以检测电池温度。 它适用于10K 和100K 热敏电阻。 如果不使用此功能、您也可以将其保持浮动。 完成其他测试后、如果您不再看到问题、您可以将此 E2E 标记为"旋转"。 或者、如果您仍然看到问题、您可以返回、单击我的姓名并转到屏幕右上角的"+Connect"以私下共享原理图。 谢谢!

    谢谢、

    Brenda