This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:能否将其用于具有外部缓冲器的4.5KV IGBT 栅极驱动器?

Guru**** 2535720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038268/iso5852s-can-i-use-this-for-4-5kv-igbt-gate-driver-with-external-buffer

器件型号:ISO5852S

大家好、

我是否可以要求您提供确认和专业知识? 我的客户正在 为基于 IC 的4.5KV IGBT 设计驱动器 PCB、他使用 ISO5852来实现1700V IGBT。

他能否将 ISO5852用于具有外部缓冲器的4.5KV IGBT 栅极驱动器?  我们将等待您的确认。 非常感谢。

此致、
Gerald


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    谢谢你发帖 e2e!!!

    遗憾的是、我们的栅极驱动器封装都无法实现这一点。 内部工作原理是、但封装是最薄弱的环节。

     根据 DIN V VDE 0884–11:2017–01、我们只能在高达2121伏的电压下运行。

    您必须"堆叠"隔离器才能获得所需的电压。 我认为隔离团队有一份应用手册对此进行了说明、但我找不到它。 让我为他们重新分配主题、以获得帮助。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don!

    您好 Gerald、

    正如 Don 提到 的、隔离器件可串联连接、以增加总隔离爬电距离和间隙距离、如本技术手册(SLLA469)中所述。 当多个器件串联时、我们无法保证隔离额定值会线性增加、因此请确保我们的客户对系统进行全面评估和测试。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Don 的帮助。

    您好、Manuel、

    我收到了客户的回复、 他说他们 的额定直流链路为1150V 直流、最大直流1800V 直流(过冲)。  询问他们 是否可以将其用于栅极驱动器。  如果它们使用"堆叠"隔离器、那么 DESAT 电路也会是什么。  

    它们使用光纤进行 PWM、故障和复位接口。 具有6.5KV 隔离的电源。 它们在 DESAT 电路上很难理解、因为它们找到了一个参考图。 他正在附上参考图。 请在 DESAT 电路上给出建议。 哪一项更可靠?
    如果这比建议的电阻器和电容器值更可靠。



    我希望您能进一步帮助我们。 非常感谢。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    如果客户直流链路为1150V 直流、最大直流1800V 直流、则额定电压高达2121V 直流的 ISO5852S 应能够满足其要求。 我建议在 ISO5852S 数据表中实现图55 DESAT 电路(在第10.2.2.8节中介绍的功能)。

    如果客户需要任何具有更高驱动强度 的驱动器、我还建议观看具有10A 峰值驱动强度的 UCC217xx 系列器件(更具体地说、如果他们正在驱动 IGBT 并希望使用 DESAT、则使用 UCC21750)。  

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的帮助。 如果我们有进一步的疑虑、我们会告知您。

    此致、
    Gerald