This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:输出电压问题"TPS7H1101A-SP"

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034377/tps7h1101a-sp-output-voltage-question-of-tps7h1101a-sp

器件型号:TPS7H1101A-SP

我设计了一个原理图、如下图所示、但输出电压不工作。

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、我可以帮你。   但是、由于分辨率较低、因此很难完全读取您的原理图。

    我可以看到一个问题、那就是您已经通过电阻器将 PCL 连接到 Vin。  这将使器件认为无论负载如何、它都处于过流状态。

    RPCL 需要通过电阻器接地。   此外、当 VCS 大于0.9的 Vref 时、过流跳闸将使器件进入折返模式。   

    由于电流限制跳变点无效(因为无论负载如何、Vpcl 都大于 Vref)、因此在这种情况下、器件行为不确定。

    如果您发布更高分辨率的原理图、我可以根据需要进一步查看。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    由于某种原因、我第一次无法看到您的原理图的更高分辨率捕捉。

    现在我可以更好地看到它、我还有一些其他意见。

    之前的注释仍然有效、需要通过电阻器将 RPCL 连接到接地端、以使器件在电流限制之外运行。

    如果您计划感应通过 VCS 的电流、则可能需要增加 RCS 以允许较大的压降。  

    例如、使用9.53K 电阻器、电流为3A 时、最小 VCS 电压将为4.81V (从5V 下降)

    如果您未感应 VCS、则这不是问题。

    Rpcl 接地后、8.25K 电阻器将折返模式电流限制设置为最小值(3.34A、标称值3.85A、最大值4.8A)

    要将最小电流限制设置为3A、这意味着 Rpcl 为9.2K。    值越大、限制就越小。

    如果您需要砖型模式电流限制(Vs 折返)、则需要调整 VCS、使其小于0.544V。 使用您的电流 RCS、它将保持折返模式。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    涉水