This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:压降电压和开关频率

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038783/tps22860-drop-out-voltage-and-swicthing-frequency

器件型号:TPS22860

从 Vin 到 Vout 的压降是多少?

2.打开和关闭它的速度(例如2kHz)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

    具体取决于输入电压、Vbias 和负载消耗的电流大小。 如果您有5V 输入和 Vbias 以及0.1A 负载电流,则器件上的压降将为0.73Ω*0.1A=73mV。  

    2.这些器件上的时序非常敏感、取决于您的输入电压、Vbias、占空比和负载电流。 我们不建议将它们用于 PWM。

    此致、

    Kalin Burnside