This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:这适用于单个 LED 吗? (Vf = 2.1V)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039006/tps92518-will-this-work-for-single-leds-vf-2-1v

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92515

您好!

  我有一个应用、我们需要在高达1A 的电流下驱动高亮度红色 LED (VF = 2.1V)。 输入电压原计划为24V、但如果更好、我们还提供12V 电源轨和48V 电源轨。

我们需要模拟调光、因为光电二极管测量  的是 LED 正在点亮的样本反射光。 需要低闪烁。

TPS92518是否适用于此应用? 如果不是、您有一个您会推荐的器件吗?

谢谢、

Derek

P.S.零件需要在世界的某个地方有库存、以便我们可以购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    此部件将起作用。  较低的输入电压更适合此应用。  该设计在计算开关频率时必须考虑器件的最短导通时间。

    运行类似的其他器件包括 TPS92515/TPS92515A 和 LM3409。

    此致、