This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A1633DRBR 和6个其他大众信息问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038398/tps7a16-tps7a1633drbr-and-6-other-mass-information-questions

器件型号:TPS7A16
大家好、我现在在译员的帮助下提出一个问题。
如果语法有点奇怪、请原谅我。 

我想知道以下产品的"引导"和"引线热导率(W/m-K)": 

 TPS7A1633DRBR

MAX3232MPWREP  

 SN74LV125AQRGYRQ1

 TPS3851G33SDRBT

 SN65HVD233MDREP

 6. TPS51200DRCTG4

 SN55HVD75DRPREP

我搜索了数据表、但找不到有关质量和引线热导率的任何信息。 
请提供任何帮助。 

谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    只是为了清楚、他们要求部件的质量(或重量)以及封装引线的热导率?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我想知道器件的质量(或重量)以及封装引线的热导率。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我想知道器件的质量(或重量)以及封装引线的热导率。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我想知道器件的质量(或重量)以及封装引线的热导率。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我想知道器件的质量(或重量)以及封装引线的热导率。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、由于错误、重复了答案、但我不知道如何删除它。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunghyun、您好!

    TPS7A16等现代线性稳压器的大部分散热都是通过散热焊盘实现的。  在典型布局中、通过各个引脚的散热较小、因为大多数引脚没有连接宽平面(PG、EN、NR 等)。  散热焊盘设计用于散热由管芯(主要是通流器件)产生的热量。  它被设计成接地、因为在大多数设计中、GND 平面在 PCB 中的铜面积最大。

    对于列表中的其他器件、您需要通过 E2E 联系每个器件的所有者以提出相同的问题。

    您可以通过搜索质量、可靠性和封装网站来查找每个器件的重量。  

    www.ti.com/quality-reliability-packaging-download

    按列出的器件型号输入、您将看到一个报告、其中提供了所有材料的重量以及器件的总重量。  例如、TPS7A1633DRBR 重量为20.8mg

    谢谢、

    斯蒂芬