This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:原理图审阅支持

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034224/tps53355-schematic-review-support

器件型号:TPS53355

大家好、

我的客户正在设计 TPS53355 (连接的 PU2)以输出1.1V、并为我们的三个 PCIe Gen 4重定时器供电。  

第4代重定时器需要此电源轨 的容差应为+/- 2%,您能帮您回顾一下当前的设计是否对您有利?

稍后我将提供板级配置文件、请帮助审核该文件、以确保 +- 2% 容差要求可以通过。 谢谢!


Kai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    有关原理图的一些注释:

    VDD 旁路电容器(PC15)的额定电压为16V。 这可能会在 PVIN=12V 时大幅降低额定值。 我建议使用额定电容为25V 的电容、并考虑使用4.7uF 的电容。

    2. VREG 电容的额定电压为6.3V,也可能会降低电压。 对于 PC16、我建议使用电容至少为1uF 的10V 电容器。

    引脚5应保持 DNC。 请保持引脚悬空

    4.对于850kHz 标称开关频率,请将 PR22更改为124k 欧姆电阻。

    关于瞬态/纹波性能、该设计似乎具有足够的电容/开关频率/电感、以保持+/-2%规格。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的支持!

    我直接向您发送了一封邮件、因为我发现我没有将此问题设置为内部主题... 您能否帮助将此问题转变为内部问题或为我删除此主题? 因为我在线路上附加了客户原理图

    由于我们需要您的板载文件支持、我向您发送了一封邮件~请检查您是否收到了该邮件、谢谢!!

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我收到了电子邮件、可能会提供支持。 我认为我没有必要的权限将其更改为内部线程。 我将很快跟进您的电子邮件。

    谢谢、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 然后、我将关闭该线程。