This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:替代解决方案

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038932/tps53353-replace-solution

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

尊敬的团队

目前 、有一个项目使用 TPS53353、请比较数据表。 TPS53353/TPS53355 P2P 是否可以共享、只有电流的差异?

因此、客户希望再次确认最初是否使用 TPS53353替代材料 TPS53355、这是否正常?

或者还有其他需要注意或修改的东西吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    TPS53355和 TPS533553引脚对引脚兼容、可相互替代。 主要的注意事项是功率级 MOSFET 不同(TPS53355具有较高的电流功率级)。 低侧 MOSFET 的 RDS (on)值用于计算电流限制阈值、该值在两个器件上都不同。  

    TPS53353跳闸设置

    TPS53355跳闸设置:

    您可能会看到、每个器件的 RTRIP 电阻器大小使用稍微不同的 RDS (on)值。 如果使用 TPS53355代替 TPS53353时可接受新的 OCP (过流保护)电平、则该器件可用作替代器件。 否则、我建议更新 RTrip 值以达到所需的 OCP 级别。

    此致、

    Alec Biesterfeld