This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:I#39;m 使用"UCD3138ALLCEVM150"评估板。 使用&quot 监视 ucd3138a;Fuison Digital Power Studio"。 我在更改设计上的开关频率时遇到问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034597/ucd3138allcevm150-i-m-using-ucd3138allcevm150-evaluation-board-monitoring-ucd3138a-with-fuison-digital-power-studio-i-have-trouble-with-changing-switching-frequency-on-design

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

您好!  

我使用的是"UCD3138ALLCEVM150"评估板。 使用" Fuison Digital Power Studio"监控 ucd3138a。 我在更改设计上的开关频率时遇到问题。 随附文件当我更改450 KHz Rezonans 频率的电路板功率级并更新"融合设计参数"时、您可以看到我的设计配置、但当控制器运行开关频率运行在149 KHz 时。 您能不能告诉我、如果不使用 code composer、我是否有可能使用" Fuison "界面来切换频率?e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC-LLC-_4000_-Address-89d-Deneme2.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在 LLC 上设置开关频率。  开关频率命令适用于以固定频率运行的拓扑。  使用 LLC 时、频率会根据输入电压和负载而变化。  该代码支持与电路板上特定 LLC 网络特性相匹配的频率范围。  PMBus 命令无法为不同的网络重新配置 LLC。  如果不改变 Code Composer Studio 中的内容、就无法为 EVM 实现此目的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有在 code composer 上配置开关频率的详细文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个有关 LLC 固件的旧初步文档、其中包含一些信息。  您可能还需要使用不同的电路来调整补偿和死区时间等参数。  我将弄清楚如何将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是指向该文档的链接。   txn.box.com/.../rgvg6eh67xlede8ei8vasi23ain4neot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接上的文件夹中没有任何内容。 请检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  文件应为  :txn.box.com/.../kstlfybxdafno0fjjm3tq4li60v91g31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新刷新链接。 它现在似乎 不可用。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路对时间敏感。  下面是另一个:  txn.box.com/.../dq6t59pul3qjw7cosrzyxau26en4i7ox