This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EN 引脚故障

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038920/tps82130-en-pin-defect

器件型号:TPS82130

尊敬的 TI 团队:

我们在 TPS82130器件的 EN 引脚上有一些缺陷。 我们认为它来自数据表中的 VIN+0、3V 绝对最大额定值。 我们不满足此额定值、因为引脚旁边有一个100nF 电容器。

EN 引脚上是否存在保护二极管?

BR、

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wolfgang、  

    建议 不要在高于建议 工作条件的条件下工作。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 该器件无法提供高于绝对最大值的保护  

    谢谢!  

    Tahar