This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请介绍 LDO。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7800, LM1084, LM1085, LM1086, TPS7A80, TPS7A92, TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038343/please-introduce-ldo

主题中讨论的其他器件:LM7800LM1084LM1085LM1086TPS7A80TPS7A92TPS7A52

请介绍输入电压为5.5V、输出电压为5V、输出电流约为1.5A 至2A、具有低噪声和快速瞬态响应的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM1084/5/6和 LM7800将是您的最佳选择。

      LM1084 LM1085 LM1086 LM7800
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 5.5. 3. 1.5 1.5
    输入电压(最大值)(V) 29. 29. 29. 30
    输入电压(最小值)(V) 2.6. 2.6. 2.6. 7.5.
    输出电压(最大值)(V) 27.5. 27.5. 27.5. 15.
    输出电压(最小值)(V) 1.25. 1.25. 1.25. 5.
    固定输出选项(V) 3.3、5 3.3、5、12 1.8、2.5、3.3、5 5、12、15
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 陶瓷、非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 30 30 30 48
    噪声(uVrms) 38. 38. 38. 40
    精度(%) 1.5 4. 2. 3.
    VDO (典型值)(mV) 1300 1300 1300 2000年
    Iq (典型值)(mA) 5. 5. 2. 6.
    热阻 θJA (°C/W) 23 23 23 24
    最小封装面积(mm2) 46.5328 46.5328 16. 45.5.
    封装类型 DDPAK/TO-263、TO-220 DDPAK/TO-263、TO-220 DDPAK/TO-263、TO-220、WSON DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。
    在最新的小尺寸封装中是否有类似 TPS 系列的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS 系列中只有 TPS7A52、TPS7A92、TPS7A83等可调节输出电压选项、可满足您的1.5/2A 要求。 如果您需要修复、最接近的是 TPS7A80、它的最大输出电流为1A。

    此致、

    Prakash L