This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050充电保护

Guru**** 2541490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033599/bq4050-bq4050-charging-protection

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好、TI 工程师、 BQ4050的 SOC 是根据 CEDV 的值计算的吗? 我将 CHGFET 设置为1、电池电压尚未达到 COV、但由于 SOC 达到100%、因此会提前对电池进行保护。

由于电池 SOC 提前进入100%和0%、因此电池的放电容量非常低。 其他哪些方面会影响 SOC 进入100%和0%。

e2e.ti.com/.../202109031.gg.txte2e.ti.com/.../20210903-BQ4050-1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingming Sun,

    您能否澄清一下"根据 CEDV 的值计算得出的值"的含义? CEDV 是我们的算法、不是一个特定的值。 此外、"电池 SOC 提前100%和0%进入"是什么意思?  

    您是否已经使用 GPCCEDV 工具 为您的监测计计算 CEDV 参数?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已。GPCCEDV 工具来计算测量仪表的 CEDV 参数

    我将 CHGFET、FCSETSOC 和 FCSETTV 设置为1。 FC 的值为100%和3650。 当 RSOC%达到100%时、FC 设置为1、然后为 BMS 充电以提供保护。 但当 SOC 达到100%时、电池电压小于3500、充电仍处于 CC 模式、尚未进入 CV 模式。 为什么此时 SOC 会变成100%? 它是否由 CEDV 参数确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    CEDV 参数决定 了在其中学习 FCC 的电压阈值。 在该电压与100%之间、电量监测计是一个纯库仑计数器。 当电量监测计触发有效的充电期限事件时、通常会强制100%。 由于您的 RSOCL 位未设置、因此您的 RSOC 将四舍五入为100%。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    请参阅第4.7节 TRM 的充电和放电终止标志、并调整以下参数以防止 FC 过早设置、并允许充电继续进入 CV+ CC 模式。 其他问题是设置 FC 的副作用。

    电量监测   FC   设置电压阈值   3650mV    
    电量监测   FC   清除电压阈值   为3500mV    
    电量监测   FC   设置% RSOC 阈值   100%    
    电量监测   FC   清除百分比 RSOC 阈值   95%    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、RSOCL 设为0、因为当电池压差较大时、将不会进入 CV 模式、导致 SOC 保持99%。 如果 RSOCL 设置为1、如何避免这种现象?

    2 μ A、电池充电和放电容量超过3700mA、而 FCC 计算出的 BQ4050实际容量仅小于3500mA。 此设置是否有问题?e2e.ti.com/.../20210918-BQ4050.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果电池的电压一致性存在较大偏差、则电池无法进入 CV 模式、因此不满足 VCT 条件、SOC 保持在99%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果电池的电压一致性存在较大偏差、则电池无法进入 CV 模式、因此不满足 VCT 条件、SOC 保持在99%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    更正阈值和终止条件将解决您的问题。 请参阅之前的回复和 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、充电电压是固定的、电池的一致性一开始很好、使用一段时间后一致性会大不相同。 RSOL 设置为1、在后期很难达到 VCT 条件、并且不会达到100%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    您将继续看到您设置的阈值存在问题。 这些值必须设置为安全允许 VCT 条件