This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:TPS650830

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038092/tps65912-tps650830

器件型号:TPS65912
主题中讨论的其他器件:TPS650830

你(们)好  

客户现在希望在 ADL-M 上使用 TPS650830、如果您有一些问题、请咨询:

1。对于 LPDDR5_VDD2、VR2、VR3、VR5保持不变、VR1调整为1.05V/4.3A、VR4调整为1.05V/6A、是否存在任何问题?

2.是否可以通过 VINLDO1S 调整 VOUTLDO1的输出电压? 我需要为 LPDDR5_VDDQ 提供0.5V 电压。

e2e.ti.com/.../TPS650830-for-DL361.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要对该器件进行一些研究。  请原谅延迟。  我将在明天提供更新。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题仍在队列中、需要更多时间。  我将在今天稍后提供另一个更新。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     VR4将为1.056V。  没有问题、器件将加电至默认值、然后可以调节电压。

    2. 是的。  VOUTLDO1 = VINLDO1S/2

    此致、

    Chris