您好!
我们在 其中一个项目中将 TPS23861PWR 用作 POE PSE 控制器、
问题:
设计:

我们面临芯片故障和物理损坏
我们在设计中发现与数据表相关的上电序列错误、
根据数据表, “RESET 引脚(VRESET)上的电压应保持在0.9V 以下,直到 VVPWR 超过 VUVLOPW_R 如果 VVPWR 超过 VUVLOPW_R 后打开 VDD、则不需要延迟复位。 如果 VDD 在 VVPWR 超过 VUVLOPW_R 之前打开、则需要延迟复位。 此 kΩ 可由系统主机提供、也可通过使用内部(典型值为50 μ F)或外部上拉电阻器将电容器(CRST)连接到 RESET 引脚"
捕获的数据:
黄色:VPWR:52VDC
蓝色:VDD:3.3VDC

电源定序有违例?
查询:
- 在52V 之前、3.3V 会发生什么情况?
- 这个错误的电源序列是否会损坏芯片?
谢谢
Srini.