This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000和 TPS63000Q1有何区别?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038202/tps63000-what-s-difference-between-tps63000-and-tps63000q1

器件型号:TPS63000

先生,您好:

我们希望使用 TPS63000作为第一电源、使用 TPS63000Q1作为第二电源。

您能告诉我们 TPS63000和 TPS63000Q1有何区别吗?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    TPS63000是一个固定输出电压、这种情况似乎只有不同之处。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao:

    我们查看了数据表、我认为这两个部分已经过调整。

    您是否在其中看到了其他不同的参数?

    请告诉我们您的建议。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Statharn、

    我认为您是指引脚 VINA 的净 RC 和 FB 的分压器、对吧?

    实际上、PIN VINA 的净电压也适用于 TPS63000、TPS63000的输出不需要分压器是固定的。

    是否要在不更改的情况下交换它们?

    此致

    TAO