主题中讨论的其他器件:TPS25750、 BQ40Z50-R2、 BQ40Z50
您好!
希望有人能为我提供一些有关此主题的有用信息。
很明显、TPS25750除了执行 USB-C PD 操作外、还能够控制充电器。 例如、在设置充电电压和电流方面、对于给定的锂离子电池配置、BQ25792降压/升压充电器。 但是、基于 Web 的编程接口提供的功能不会超过此水平。
作为 PD 控制器、在 TPS25750和 BQ25792的旁边、作为充电器、我还将 BQ40Z50-R2作为电池组管理器、负责处理保护、平衡和电量监测。
但是、在这种设置中、似乎无法促进 BQ40Z50-R2和 BQ25792或 TPS25750之间的通信、例如支持 JEITA 充电、除非引入了单独的微控制 器来编排 BQ40Z50-R2和 BQ25792/TPS25750之间的交互作用、 符合智能电池规范。
但是、如果不是绝对需要、我宁愿不让设计变得不必要的复杂。
那么、现在我的问题是。 在 TPS25750中、是否可以通过任何方式对更复杂的控制器行为进行编程/实施、从而使 TPS25750 + BQ25792在 BQ40Z50-R2上充当智能充电器。 例如、TPS25750首先轮询 BQ40Z50-R2以获取充电电压和电流、然后对 BQ25792进行编程、并每分钟左右重复进行一次。
或者、如果有一个 TI 电池组管理器 IC (*)可根据智能电池规范充当智能电池主设备、 这样的智能电池是否有可能能够根据智能电池的要求为 TPS25750/BQ25792动态提供充电电流和电压。
(*)我尚未在其目录中找到这样的 IC,因此欢迎提出建议。 此类 IC 应提供保护、平衡和电量监测(基于阻抗跟踪)、并支持智能电池规范。
谢谢。
此致
Dave