This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952EVM

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038152/bq76952evm-bq76952evm

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

降级器、

将 BMS 参考设计作为 BQ76952EVM、我们已经制作了自己 的 BMS 板。

 在电路板验证期间、我们发现以下问题。 请查看 xls 并提供一些合适的解决方案。

谢谢、此致  

Subhash Dhyani

e2e.ti.com/.../Toggleing-issue-in-Advance-BMS.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    似乎列出的问题都是相同的- FET 正在打开和关闭。 您能否在示波器上捕获此行为并分享您的原理图? 您是否并联使用多个 FET? 您还可以共享您的设备设置吗? 您可以通过单击 BQStudio Data Memory 屏幕中的 Export 按钮来保存.gg.csv 文件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Sunna、您好!

    感谢您的回复、

    是的、我们使用  并联配置的 FET 进行充电和放电。

    我们已经 为您提供 了采用 xls 格式的设备设置。

    如果您需要其他资源、请访问 revert.e2e.ti.com/.../Advance_5F00_BMS_5F00_Schematics_5F00_page1_5F00_2.pdf

    我将发送示波器捕获并共享原理图。

    注意:-  用于捕获 此波形的示波器是 e2e.ti.com/.../TI_5F00_SPI_5F00_B3_5F00_SCD_5F00_120A0000.rar。 可以在 Xviewer 实用程序中查看波形。

    谢谢、此致

    Subhash dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    感谢您发送原理图。 我认为您的 FET 电路中存在一些问题、可能会导致 FET 无法正确切换。 10nF 电容器会增加大量额外电容、使得栅极很难快速切换。 3M 电阻器很小、由于有4个并联电阻器、它将产生等效的750k 电流、从而使电荷泵漏电。  

    我建议遵循多个 FET 应用手册(https://www.ti.com/lit/an/sluaa09/sluaa09.pdf )中的示例。 在这种情况下、移除10nF 电容器并移除4个电阻器、仅放置1个10M 电阻器、以查看其是否有用。 应用手册还提供了一些有关您可能想要调整的电荷泵电容器值的指导。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Sunna、您好!

    感谢您的建议。

    我将实施您的建议、并告知您是否有所改进。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani