This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001C:帮助指定工作电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001C, TPS2069C, TPS2065C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037126/tps2001c-help-to-specify-operating-current

器件型号:TPS2001C
主题中讨论的其他器件: TPS2069CTPS2065C

您好!

我想使用 TPS2001C 来切换 DCP010512DBP 直流/直流转换器的输入电压。 但我不确定这是不是正确的选择。


在瞬态之后、由5V 灌入的最大电流为0.2A、但 DCP010512DBP 具有高浪涌电流(接近2A)。


DCP010512DBP 数据表显示、如果输入电压降至4V 以下、器件可能无法正常启动。 TPS2001C 指示、当电流高于 IO 参数时、它会将电压降至0附近、同时电流保持在特定的限值。 因此、我知道正确的选择是、IO 电流应尽可能达到最大值、我在 DCP010512DBP 启动时没有任何问题。

我对此是否正确? 或者、我是否误解了数据表信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、David。

    以减小瞬态电流。 请添加更大的 TPS2001C 输入和输出电容器。 对于 DCP010512DBP、它不属于我们的团队。 如果对此器件有任何疑问、请重新提交名为 DCP010512DBP 的线程。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    是否有办法估算电容器必须更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入:10uF+0.1uF。 输出高于10uF+0.1uF 的情况。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv、

    DigiKey 是 TPS2001C 和 TPS2069C (1.5A 模型)的缺货产品。 在我所描述的这种情况下、我是否可以使用1A 模型(TPS2065C)? 如果我不应该这样做、是否有库存可替代此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。

    如需库存、请咨询为您提供支持的 FAE、并联系我们的营销工程师。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。