This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:Vin 到 SW 节点波形(高侧 VDS)的合理波形是多少?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038261/tps53915-what-is-the-reasonable-waveform-for-vin-to-sw-node-waveform-high-side-vds

器件型号:TPS53915

您好专家、

我的客户正在验证 TPS53915、我们正在测量高侧 VDS 波形、请参阅 下面的条件

VIN = 12V、Vout = 1.8V、10A 时、该波形是否合理或是否符合我们的数据表规格? 数据表中找不到的原因。

我们测量的最小 Vds 值为-10.92V、该值是否与低侧开关相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我们的美国团队正在对此进行检查 、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是由寄生电感和电容引起的开关节点振铃。 为了缓解这种情况、应将 VIN 去耦电容器尽可能靠近 VIN 和 PGND 引脚放置、并将缓冲器放置在 SW 节点上(建议使用 Csnub:1.0nF 0603最小25V、Rsnub:0805从 SW 到 PGND 的1 Ω 电阻器。 确保电阻器的额定值为1.5*FSW*Csnub *Vinmax^2)。 或者、您可以在 VBST 引脚和自举电容器之间放置一个0至2欧姆的0402电阻器、以减少剧烈开关引起的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    感谢您的建议、我是否可以知道、从我们的数据表的角度来看、如果我们测量此高侧 VDS、那么合理的值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高侧 VDS 等于 VIN-SW、且数据表中 SW 的最大建议工作条件为27V (如下所示)。 因此、如果您的运行电压为 Vin=18V、则 SW 将为18V-(-10.92V)=28.92V、这超出了建议的最大运行条件。  

    考虑到振铃未超过最大绝对值、振铃仍处于合理范围内 不过、我还是建议遵循我先前提供的建议或遵循数据表中的布局指南: