This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI:ATL431LI Ika

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: TL432, TL432LI, ATL432LI, ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038726/atl432li-atl431li-ika

器件型号:ATL432LI
主题中讨论的其他器件:TL432TL432LIATL431LI

您好!
由于 TL432和 TL432LI 缺货、而 ATL432LI 有货、
因此、我想使用 ATL432LI 替换 LA431OCRPA、并将数据表作为以下链接、但客户认为 Ika 太低(最大15mA)、  
http://www.liteon-semi.com/upfiles/tecfile01445239981.pdf 

您可以看到使用计算得出的原理图为19mA ((Vo-0.7)/R306=(30-0.7)/1.5K=19.53mA)。  这适用于 ATL432LI 吗?  
或者是否有其他能够说服客户的计算方法? 谢谢。

此致
摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    计算几乎正确、但需要修改。  ATL432LI 需要在阴极上实现等于或大于2.5V 的电压才能正常运行。  因此、实际计算应是:

    (30V - 2.5V)/1.5k Ω= 18.33mA。

    即使新计算出的阴极电流为18.33mA、对于 ATL431LI 而言、它仍然过高。  我建议客户增加电阻、使 IKA 约为15mA。