This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:TL5001A 补偿网络

Guru**** 2503535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036627/tl5001a-tl5001a-compensation-network

器件型号:TL5001A

你好,Youhao,我回来的时候有一些新的成果。

我第一次测试了您为补偿网络提供的值。 我已经尝试使用和不使用 Q36。 Q36不会影响稳定性、但需要获得干净的5V 电源。

如果没有负载、我认为它运行得更好、但在负载(47kR/406V = 8.5mA)情况下、系统会出现振荡、浪涌电流可能大于3A! Main page

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    感谢您的发帖和测试我们的建议。  这可能需要更多的时间才能找到解决方案。  明天我将由 COB 给你回复。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我正在尝试查找另一个变压器。 我在该电路中安装的第一个电路是 Wuerth Elektronik (760895631)。 µH 第一个变压器的电感过高(如果我还记得的话、是500 μ H)、Q23和 Q24被销毁。 第二个是手工制作的变压器(具有 TDK 环形磁芯)、我认为饱和电流小于预期值。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    感谢您提供信息。  如果您有新的测试结果、请与我们分享 TDK 变压器。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我想我将添加一个分流器来尽快测量变压器中的浪涌电流。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JB。  请随时向我们发布。