This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84A20:需要 TPS84A20RVQT 热值。

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035800/tps84a20-tps84a20rvqt-thermal-values-needed

器件型号:TPS84A20

您好!
 
您能否为器件型号 “TPS84A20RVQT ”提供以下热值?
 
 
1) RθJA Ω 结至环境热阻
 
2) RθJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻  
 
3) RθJB Ω 结至电路板热阻
 
4) Tj (最大值)最高结温
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pala、

    我们的美国团队将查看此信息、然后很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿 鲁昆马、您好!

    以下是请求的热值:

    1) RθJA Ω 结至环境热阻  13.3°C/W
     
    2) RθJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻=  1.6°C/W
     
    3) RθJB Ω 结至电路板热阻 = 5.3 °C/W
     
    4) Tj (max)最高结温= 125摄氏度
    希望这对您有所帮助。
    此致、
    Yitzhak Bolurian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿 鲁昆马、您好!

    如果上述问题能解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak Bolurian