This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:使用12V 输入为12V 电池充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038652/bq24172-charging-12v-battery-with-12v-input

器件型号:BQ24172

我选择了 BQ24172、以查看是否可以使用正常的汽车12V 线路作为输入来为12V 镍氢电池组充电。 根据数据表、这似乎应该是可行的、但我在我根据建议的用法创建的两个独立电路中对其进行了测试、两个电路都完全无法为电池组充电。 我甚至将电池组运行到相对较低的电平(10V)、我原本以为至少会为12V 汽车电池充电。 这不是此 IC 的预期用途吗? 我可能能够重新设计我的电路来处理5V 电池组、但如果我仍然可以使12V 电池组正常工作、我不想走这条路。 请注意、我在 BQ24172"电池"线路上使用了3节电池选择、因为这应该为我提供了12.6V 的充电电压。 我的电池组实际上是10节镍氢电池、而不是3节锂电池、但我认为电压是重要的部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24172使用具有电池电阻分压器的 FB 引脚对充电电压进行编程。

    此外、充电器是降压充电器。 您需要为电池上的输入电压留出余量。 您无法使用12V 输入为12.6V 电池充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我想的。 因此、我将切换到具有相同容量的低电压电池、以使其正常工作。