This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22922:输出电容器的建议电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037324/tps22922-recommended-capacitance-of-the-output-capacitor

器件型号:TPS22922

您好的支持团队、

当输入电容为1μF μ F 时、输出电容的建议值是否为0.1μF μ F?

或者当输出电容为4.7μF μ F 时、输入电容是否应为47μF μ F?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    是的、我们建议首先采用输入电容与输出电容之比为10:1的标准、并遵循我们在 TPS22922 EVM 中使用的惯例。 这是因为、如果输出电容大于输入电容、那么如果输入突然下降、输出电压下降将比输入下降慢、并且反向电流可能流过器件。 但是、这与您的系统电源能力有关、而不是与任何其他功能有关。  

    如果您的电源具有足够的功率能力、则可能不需要这种大比率、并且在器件中实现 QOD、反向电流不应成为问题。 如果您的系统输入是电池、则需要考虑的是大输入电容是否会导致电池过度消耗、而不是像器件预期的那样缓慢消耗。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、
    感谢你的答复。

    首先将输入电容器设置为1μF μ F、将输出电容器设置为0.1μF μ F 并根据需要进行调整、是否是确定电容的正确方法?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    是的、这是适当的。

    更大的输出电容会增加可能的浪涌电流、而更大的输入电容可能会使您的电源过载。  

    因此、在瞬态情况下仍能保持电压上升的最小电容是更可取的。  

    此致、  

    Elizabeth