您好的支持团队、
当输入电容为1μF μ F 时、输出电容的建议值是否为0.1μF μ F?
或者当输出电容为4.7μF μ F 时、输入电容是否应为47μF μ F?

此致、
DIE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dice-K、
是的、我们建议首先采用输入电容与输出电容之比为10:1的标准、并遵循我们在 TPS22922 EVM 中使用的惯例。 这是因为、如果输出电容大于输入电容、那么如果输入突然下降、输出电压下降将比输入下降慢、并且反向电流可能流过器件。 但是、这与您的系统电源能力有关、而不是与任何其他功能有关。
如果您的电源具有足够的功率能力、则可能不需要这种大比率、并且在器件中实现 QOD、反向电流不应成为问题。 如果您的系统输入是电池、则需要考虑的是大输入电容是否会导致电池过度消耗、而不是像器件预期的那样缓慢消耗。
此致、
Elizabeth